This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:低输入/输出放大器电路设计帮助。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7171, OPA354, THS4031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/629641/lm7171-low-i-p-amplifier-circuit-design-help

部件号:LM7171
主题中讨论的其他部件: OPA354THS4031

我正在设计一个电路来放大10微伏交流信号@1MHz,使用两个lm7171,以10比100的增益放大,模拟它工作正常,但 实际上噪音是如此低的I/p下的一个问题 我可以输入5mV信号,但任何更低的信号,IC会自动振荡。 有关控制噪音问题的任何建议? 或者是否有更好的IC来实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paulrez,

    当然,在检测到10uV的低输入振幅时,噪音是一个问题。 LMV7171的输入电压噪声为14nV/rtHz,对于低噪声应用来说有点高。 您可以改用输入电压噪声为1.6nV/rtHz的THS4031,它有助于检测低输入信号电平。 如果您在IC电源电压方面比较灵活,那么OPA354也应该是一个不错的选择。 此外,降低输出噪音的一种方法是在放大器的第一级使用较大的增益(x100),然后使用x10增益级

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,非常有用的信息,我将探讨这些选项。