This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199-Q1:在最大电压下连续工作(稍高于)

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225-Q1, INA199, INA282, INA199-Q1, INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/629651/ina199-q1-continuous-operating-at-maximum-voltage-and-a-little-bit-beyond

部件号:INA199-Q1
主题中讨论的其他部件:INA199INA282,INA225-Q1 INA225

研究员,

我们正在设计一个应在额定24V下工作的电路。 对于电流监测,我们的最佳选择似乎是INA199。

我们担心的是,我们的电源将会进行调整,这通常允许但高达26.4V。

虽然我们可能能够限制调整,以便集成商不能将其升高到高于"约25.4V "的水平,但问题是:是否有INA199的替代方案,而不必一直使用 INA282?

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bruno:

    遗憾的是,超过INA199-Q1的26V电源不是一种选择。 希望您能在低于26V的电压下获得成功的微调。

    根据您的选择和评论,我假设 您正在寻找一个电压输出设备,INA282听起来像一个超杀。 也许您可以考虑INA225-Q1。 Vs µV 36V,电压输出,偏移电压:±150 μ V (最大),可编程增益(25V/V,50V/V,100V/V,200V/V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mayrim:

    感谢您的回复。 我们确认,我们确实可以将微调限制在26伏以下。 实际上,它仅限于24.6 ,只是为了在标称24V电压基础上提供额外的空间,但不会超过这一点。

    至于INA225的建议,这正是我想要的,谢谢! 我们将为同一项目中的另一个总线选择它。 由于某种原因,我在阅读应用手册 http://www.ti.com/lit/sg/slyb194c/slyb194c.pdf时未能发现该内容,