This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7316:THS7316

Guru**** 2643245 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/629364/ths7316-ths7316

部件号:THS7316

尊敬的先生:

客户将使用DVD播放器,其视频(分量/CCVBS)输出信号如下所示,

能否将此DVD视频(CVBS和YPbPr)信号连接至THS7316 (视频放大器),然后输出至TW8836视频输入?

我们是否有某种参考原理图?

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    可以将DVD视频信号连接到THS7316 (视频放大器),然后输出到TW8836视频输入。 您可以查看第17页上的示意图,了解参考设计。

    此致,

    Rohit