This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6004:超出额定温度范围(1.8V 5 %)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7716, TLV4314, TLV6002, TLV6004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/640155/tlv6004-out-of-opreating-temperature-range-1-8v-5

部件号:TLV6004
主题中讨论的其他部件:LMP7716TLV4314TLV6002

尊敬的专家:

我的客户正在考虑TLV6002,TLV4314和LMP7716,并且有疑问。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

我想使用我们的系统TLV6004,TLV4314和LMP7716,我需要使用电源电压(1.8V 5 %)。

严格地说,它超出了推荐的工作条件1.8V - 5V。

有什么问题吗?

这是否超出保证?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi-san,

    TLV6004,TLV4314和LMP7716不能在电源电压低于1.8V的情况下使用。 如果使用的电源电压低于1.8V,则不保证任何规格。

    以下 是最低电源规格低于1.7V (1.8V 5 %)的某些器件。 如果您向我提供  了客户正在设备中寻找的规格的特定列表(最小电源电压,偏移电压,IQ等),我可以为您提供一些设备建议。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    感谢您的回复。

    我知道这些设备不能使用低于1.8V的电压。

    在这种情况下,我将 向客户介绍如何使用您推荐的其他设备。

    他们需要工业温度范围,但考虑的设备不多。

     所以1.8V是非常普通的轨道,并且有可能达到类似的精度(像这次一样是5 % ),我很高兴能够增加 将来可以使用的器件。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一