This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:PGA280,PGA281菊花链

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639893/pga280-pga280-pga281-daisy-chain

部件号:PGA280

您好吗?

我是否可以  通过菊花链配置以相同的SPI通道连接12 PGA280?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mason,

    我不确定PGA280是否像传统SPI设备一样支持菊花链(即 设备1的SDO到设备2的SDI等),但是,使用GPIO引脚的扩展芯片选择模式,您可以将SPI总线扇出到更多设备。 数据表的图57显示了此功能的一个应用。 另一种实现此目的的方法是使用移位寄存器为每个PGA280生成!CS信号,并共享一个通用SDI,SDO和SCLK。