This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA217:用于ECM和动圈式麦克风的INA217?

Guru**** 2523010 points
Other Parts Discussed in Thread: INA217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639812/ina217-ina217-for-ecm-and-moving-coil-microphone

部件号:INA217

尊敬的先生:

        我们调查  了预放大器以支持移动线圈麦克风和ECM,然后我找到了适用于此类应用的INA217。除了INA217,我还有更好的选择吗?

 

祝您一切顺利  

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jason:

    动圈式麦克风(也称为动态麦克风)通常设计为具有200至600欧姆范围的输出阻抗。 INA217针对200 Ω μ m源阻抗优化了最佳接近理论噪声性能,因此非常适合移动线圈麦克风。 典型的1 kHz电压噪声的额定值为1.3 NV/√Hz (Rs = 0欧姆),该值非常低。 即使在使用非常低噪声运算放大器的更复杂运算放大器电路上,这也很难改进。

    INA217的差分输入,整体高性能和易用性使其成为应用场合的绝佳选择。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程