This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV521:想知道TLV 521的输入电阻和电容(或阻抗)值的具体值

Guru**** 2774905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639479/tlv521-wonder-the-specific-values-of-input-resistance-and-capacitance-or-impedance-value-of-tlv-521

部件号:TLV521

大约一个星期前,我问了一个同样的问题,但答案是如此的含糊。

我很奇怪TLV 521的输入电阻和电容(或阻抗)值的具体值。

能给我更多具体的价值而不是宝贵的答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    我很抱歉,答案不明确,但这一部分没有为这些参数定性。 我给您的答案是1兆欧和15pF,这是来自设备的设计工程师。 如果您希望测量这些参数,则可以输入请求,并且可能需要一些时间。

    此致,
    Jaskaran