This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:有关供应范围的问题

Guru**** 2536190 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639138/ina128-questions-about-the-supply-range

部件号:INA128

尊敬的TI:

下面是INA128的激活情况。

1)在INA128UA (-5V至24V)系列中的可用性。

2) INA128UA (-5V至24V)系列提供替代产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的TI:
    INA128用于构造差分放大器电路,以测量电池之间的电压
    1) INA128UA当电源电压±15V时,请查询15V或以上的电压是否可通过输入差动输出
    Ex)+输入端:20V,-输入端:如果15V为输入,是否是可以检查5V差动输出的部件?
    2) INA128IA电源电压介于-5V ~ 24V之间是否可测量上述查询部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这一帖子的答案如下 :e2e.ti.com/.../63.9604万