This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:适合我的应用的部件

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: INA149, INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639030/ina149-suitable-part-for-my-application

部件号:INA149
主题中讨论的其他部分: INA326

您好,

我正在寻找一款差分/仪表放大器,它可以测量0.5V至2V范围内的电压(测量串联AA电池的电压,3节电池)。  放大器的电源电压为2.8V,为外部电压,不是来自AA电池。

我找到了INA149,这似乎对我有效,但我在查看详细信息后发现,该零件实际上会 因申请而被过度使用。 它的额定电流比要求的要高,因此也是笨重的(SOIC)。 您能否推荐适合我申请的部件或备用部件?

此致,

Manoj Rahel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我在等了。 您能提出一些建议吗?

    此致,

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manoj,

    这里的困难在于电池是浮动电压源,您需要确保您保持在输入共模电压范围内(相对于电源接地)。 您可以考虑使用INA326,它可以适应略超过电源滑轨的输入电压。 这将允许您将负极蓄电池接线柱(和负极INA输入)连接至电源接地,以便蓄电池不会浮动。