This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:请求查看示意图

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639468/lm393-request-schematic-review

部件号:LM393

您好,

我想要求进行交叉检查,看看在应用比较器时是否存在任何问题。

特别是如果您有如下所示的大量12V/1V比较器电路 ,并且有参考原理图,请与我们分享。

以下电路概念(意图)如下所示。

电压高于13.4V,警报将打开。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS您好!

    看起来不错。 主要问题是低电源电压时的输入范围。

    输入限值(温度过高)为2V,低于V+,或在3.3V电源上为0至1.3V。 电阻分压器比率允许高达17V电压,因此13.4 远低于限值。