This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV654:CMRT 5.01 -冲突矿物报告模板5.01 提供给Abbott - Plexus

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639185/lmv654-cmrt-5-01---conflict-minerals-reported-template-5-01-supplied-to-abbott---plexus

部件号:LMV654

您好,TI:

请您帮助告知 向Abbott - Plexus提供的以下零部件的冲突矿物报告模板5.01。

ADCS7477A货币基金组织/国家臭氧办事处

LMV654MTX/NOPB

SN74LVC2T45DCTR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,微服,

    我不完全理解您要查找什么信息。 您是否正在寻找LMV654MTX/NOPB的重要报告? 物料报告将包含 制造设备所用的物料。 重要报告是机密信息,不能发布到公共论坛,需要NDA提供此类信息。

    此外,请为其它两种器件 ADCS7477AIMF/NOPB和SN74LVC2T45DCTR另行发布论坛帖子,因为这些器件受TI内另一个团队的支持。 这些小组将需要提供另外两份重要报告。

    谢谢!

    Tim Claycomb