This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:警报引脚的响应时间

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA210, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/638484/ina226-response-time-of-the-alert-pin

部件号:INA226
主题中讨论的其他部件:INA260INA210

您好,

我想知道超过任何用户定义的阈值后,警报功能的响应时间是多少。

从数据表中的图28和29来看,它似乎与转换时间有关。

这是更改响应时间的唯一方法吗? 如果是,两者之间的关系是什么?

请您发表意见。 谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    这两块土地的TCT被逆转。  图28应为TCT = 140uS,图29应为TCT = 1.1mS。

    此外,这些图解显示了边线下降的一个实例,而实际上它可以是一个范围。  我认为,INA260的姊妹部分图39和40显示出更好的产出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    感谢您的思考! 我认为 INA210数据表中的解释非常清楚。

    转换时间似乎会影响警报功能的响应时间。

    是否还有其他因素也与响应时间有关?

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    基本上,警报条件是在每个样本后评估的,由转换时间定义,但不是由平均值定义(这意味着即使在平均过程中,您也可以有警报信号)。  INA226数据表中的图19显示了我的意思:

    关于使用此警报功能,没有其他注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    感谢您的支持!

    解释的很清楚!

    此致,

    徐耀华