This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8261:THETAJC简介

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639158/lm8261-how-about-the-thetajc

部件号:LM8261

您好,

我们的客户使用具有大容量负载的LM8261 AS 69uF。

输出线路中有大电流流动。 因此,设备交叉点处的温度可能过高。

客户有疑问。 THETAJC怎么样?  

目前最高为110度。

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-san

    Theta JC,Top (标准数据表值) 76.3 C/W

    PSI JT (标准数据表值) 2.8 C/W

    使用psi - JT值估算结温。

    使用Theta- JT值来估计添加散热器的有效性。

    请参阅单页指南

    一页散热参考表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rron-san:

    感谢您的回复。
    我会向客户反馈这些信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama