This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:INA230是否支持I2C时钟拉伸?

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/638860/ina230-does-the-ina230-support-i2c-clock-stretching

部件号:INA230

您好,先生:

作为标题,INA230是否支持I2C时钟拉伸? SMBus超时后,它是否会丢弃  所有以前的I2C通信,而不是主机需要 重新初始化另一个I2C读取或写入周期?

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年10月11日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wayne:

    我们不支持时钟拉伸,因为SMBus超时规范通常为28 ms。 是,SMBus超时后,主中继器必须重新初始化通信。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,感谢您的确认。 时钟拉伸后,我们是否需要通过关闭电源并通过配置寄存器再次打开来重置设备?...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,不需要切换电源。 如果发生SMBus超时,则必须重新发送正在发送的任何I2C命令。

    彼得