This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:输入偏置电流与温度和分布信息

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/638866/lm258-the-input-bias-current-vs-temperature-and-the-distribution-information

部件号:LM258

大家好,

 我的客户想了解LM258的输入偏置电流在整个温度范围内如何变化以及此规格的分布。

 您能否帮助检查我们是否有此类信息可以与客户共享?

此致,

尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick,

    我将在这个星期一查看。 您能否提供完整的部件号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

     部件号为 LM258DR,感谢您的帮助!

    此致,

    尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick,

    此处是电阻器拆分过程批次的CHAR数据(每个拆分60个放大器)。 Beta不在分割中。 这将对IIB产生更多的影响,电阻器会分离。

     

     平均     温度StdDev   平均值-3秒   LowRead   HiRead   平均值+3秒   
    -------- ----------------------------------
     H.0C   | -22.319nA   .957nA  -25.190nA  -24.564nA  -20.082nA  -19.448nA   
     LOW_L.0C   | -23.715nA   .872nA  -26.331nA  -25.670nA  -21.246nA  -21.099nA   
     标称_N.0C | -23.732nA   1.105nA  -27.047nA  -26.892nA  -21.479nA  -20.417nA   
     H.25C  | -23.105nA   .991nA  -26.078nA  -25.262nA  -21.479nA  -20.132nA   
     low_L.25C   | -24.525nA   .894nA  -27.207nA  -26.601nA  -22.643nA  -21.843nA   
     标称_N. 25C | -24.444nA   1.118nA  -27.798nA  -26.659nA  -21.944nA  -21.090nA   
     high _h.70 C  | -22.363nA   1.043nA  -25.492nA  -25.728nA  -19.849nA  -19.234nA   
     low_L.70C   | -24.232nA   1.084nA  -27.484nA  -26.834nA  -21.886nA  -20.980nA   
     标称_70 N C | -24.131 nA   1.262nA  -27.917nA  -27.125 nA  -21.944 nA  -20.345nA   
     HIGH _H.85C  | -21.886nA   1.372nA  -26.002nA  -25.262nA  -19.383nA  -17.770nA   
     low_L.85C   | -23.676nA   1.143nA  -27.105nA  -26.368nA  -21.188nA  -20.247nA   
     标称_N. 85C | -23.602nA   1.313nA  -27.541nA  -26.892nA  -21.479nA  -19.663nA   
    -------- ----------------------------------

    如果我知道为什么需要此数据,我可以提供更多建议。