This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1642:OPA1642缓冲器输入偏压降

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1642, OPA1652, OPA1662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/638615/opa1642-opa1642-buffer-input-bias-voltage-drop

部件号:OPA1642
主题中讨论的其他部件: OPA1652OPA1662

你(们)好  

缓冲电路的偏压有问题。  

我不能n´t偏压Vin/2。 我的电源为5V。 我尝试用更高的值调整R2,

n´t,即使分压器输出5V,偏压也不会超过2.1V。  (请参阅附件)

电路有什么问题? 为什么输入电流如此高? 根据数据表,输入偏置电流应在2PA左右。

我还n´t了470k (R3)的输入阻抗,但我仍然无法获得超过2.2V的电阻。

将输出衰减回电压偏差时是否有任何问题? 我认为这可以作为具有汇/源功能的虚拟接地。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Krissian:

    您正在超出OPA1642的正共模电压(VCM)限制。 最大正VCM在电气特性表中列为(V+)- 3.5 V。因此,当V+设置为+5 V时,最大正VCM为+VCM 1.5 , 而施加的+VCM 2.5 超过了上限+1V。我怀疑由于超出了最大VCM,所以OPA1642内部的某件事阻止施加的电压达到+VCM 2.5 电平。 1 Meg电阻器正在开发0.4 V压降,因此流入OPA1642输入的电流大约为400 nA,远远超过正常+/-2 PA输入偏置电流。

    如果您具有灵活性,您可能需要尝试电路中输入VCM范围更广的另一个SoundPlus运算放大器。 OPA1652指定用于(V+)-2 V的正VCM限制。它是一个JFET输入运算放大器,类似于OPA1642。 然后是双极输入OPA1662,其VCM正限值为(V+)-1V。 请注意,其输入电流约为600 nA,因此1 Meg电阻器必须大量降低,以防止压降过大。 当与+5 V电源一起使用时,这些放大器中的任何一个都可以容纳+VCM 2.5。

    顺便说一句,您可以从R4的顶端将其连接到接地,而不是返回到2.5 V U1输出。  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我忽略了共模电压限制,我不知道它会实际限制输入电压。

    我通过在运算放大器上施加8V来解决问题,然后用一个5V的齐纳二极管限制输出。  

    R4是一个旋钮,只能在0V和5V之间工作。

    感谢您的帮助。