主题中讨论的其他部件: INA333, OPA335, TINA-TI, TIPD209, OPA388, OPA320, ADS1258-EP, ADS1258
OPA2388或INA333。
对于原型项目,我需要测量环境的红外辐射(长波和短波辐射)(来自太阳的辐射)。
热电偶规格如下:灵敏度:5微伏/瓦特米-2,阻抗:700欧姆,范围:0至700瓦特米-2,响应时间:2秒。 热电压输出范围为0至3500微伏。
我需要为该输入设计一个具有低通滤波器的前置放大器,信号调节器和放大器。 我决定使用OPA2388或INA333,因为它们具有非常低的漂移和低偏移电压。 放大器的输出被馈入ADC (单电源(+5V) 24位Sigma Delta ADC)。
请为上述建议一个放大器电路。
提前感谢。