This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV521:怀疑TLV521放大器的输入电阻和电容值。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637605/tlv521-wonder-the-input-resistance-and-capacitance-value-of-tlv521-amplifier

部件号:TLV521

你(们)好

我试图在其数据表上找到TLV521的输入电阻和电容值,但没有关于此的信息。

因此,我想知道TLV521放大器的输入电阻和电容值。

是否有任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    我将研究哪些数据可用,并很快回复您。

    此致,
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    TLV521具有CMOS输入,输入电阻可以按太欧的顺序排列。 TLV521的输入电容为~15pF。

    此致,
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    但 'order of teraohms' 和'~15 pF'的表达式  仍然非常模糊。

    请告诉我,输入电阻和电容的具体值稍高一点?

    否则,您能否给出  TLV 521的输入阻抗值,具体取决于频率。