This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA827:OPA827电流噪声密度

Guru**** 2553490 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/638264/opa827-opa827-current-noise-density

部件号:OPA827
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

是否有当前噪声密度与频率的图解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg,

    由于输入电流噪声频谱密度是输入偏置电流(Inoise =sq-RT(2*q*IB)的函数,因此在CMOS和JFET (OPA827)输入运算放大器中,它非常小,因此在大多数情况下可能被忽略。 但是,您仍可以使用我们网站上提供的TINA-TI宏模型来模拟它-请参见下文。  如下图所示,高于f=100kHz的噪声增加是由输入电容和开环输出阻抗的相互作用引起的。  我已为您自己的仿真附加了仿真文件。

    e2e.ti.com/.../OPA827-Noise.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有1/f组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在CMOS和JFET输入放大器(如OPA827)中,输入电压噪声频谱密度中有1/f分量,但输入电流噪声频谱密度中没有1/f分量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常有趣,我不知道,谢谢。