This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV794:焊接类型

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV794, LMH6646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637693/lmv794-type-of-welding

部件号:LMV794
在“线程: LMH6646”中讨论的其他部件

亲爱的先生们:

我们的客户计划使用LMH6646 MDC и LMV794 MDA (DIESALE封装)。
如包装数据表中所述
http://www.ti.com/lit/ml/snao488/snao488.pdf
引脚1和2彼此非常接近。

您能否提供有关TI推荐的焊接类型的信息?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Timur:

    我们通常使用0.8 或1.0 mil金或铜质接合线,以直角为方向。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    感谢您的回答。

    还有一件事,您推荐哪种焊接技术?

    Timur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Timur:

    我们通常使用热固性粘接。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean!
    谢谢!