This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:实际数据转换...

Guru**** 2904880 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233, INA233EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/638026/ina233-real-data-convert

部件号:INA233

尊敬的各位先生:

我的客户测试了INA233 EVM,并将所有数据作为附件从软件中获取。

是否有人知道如何从数据中获取实际数据,如current_lsb,VBUS,current.,,?

谢谢。

e2e.ti.com/.../READ_5F00_ALL.XLS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    我现在正在研究这一问题,并将很快得到完整的解释。

    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,

    实际上,我们有一个常见问题页面来解释这些测量,特别是这里的电源存储器:

    e2e.ti.com/.../3585.using-the-power-accumulator

    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    INA233EVM GUI似乎以小端字节序的方式呈现寄存器的字节。 也就是说,它首先显示最低有效字节,然后显示最高有效字节。 这可以通过defutalt寄存器值和已读回的内容来看到。

    Vbus和Vsunt测量的LSB分别为1.25mV和2.5uV恒定。 我将 Vbus和Vsunt寄存器的十进制代码值乘以这些LSB值 ,以获得"物理测量"。  用户通过写入MFR_CALIBRATION (D4H)寄存器来设置current_LSB,客户尚未根据数据完成此操作。

    能量累加器/读数寄存器(86H)的回读数据更受关注,但将使用数据表中的下图进行说明。

    希望这能有所帮助,

    Peter Iliya

    电流感应应用