This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:我需要这些信息来构建Altium Designer的足迹和模型

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637067/opa211-i-need-the-information-to-build-the-footprint-and-the-model-for-altium-designer

部件号:OPA211

我必须从2011年起修改设计。 有一个名为"DRG (S-PDSO-N8) DFN-8"的SMD格式。 我不知道房屋的名称自2011年以来是否已更改,或者我的数据库中是否存在错误。

我已经连接了旧的印迹。

在哪里可以找到新的占地面积和型号,或者至少可以找到如何进行膨胀的信息。

谢谢你

Bahne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bahne,

    请查看以下TI CAD/EDA网页。 输入OPA211型号。

    请告诉我们,这是否满足您的需求。

    https://webench.ti.com/cad/

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Thomas:

     

    感谢您提供信息。 我能够为Altium导出OPA211_DRG_8.BXL,但此项目仅包含两个*.pas文件。

    对于此软件包,没有*。stp和*。pdf文件可用。

    通常,我在使用此软件包时遇到另一个问题:

    2011年,我们订购了此设备,并提供了以下说明:

     

                   采用DFN8,TI,OPA211IDRGT封装的S-PDSO-N8,OPA211,低功耗精密运算放大器

     

    我很疯狂地试图找到S-PDSO-N8软件包。 我只找到:

     

    Mouser - Verpackung/ Gehäuse:                           WSON-8

    IM TI Datenblatt                                                             Son(8)和DRG (S-PWSON - N8)

     

    自2011年以来,软件包的名称至少已更改。

    希望你们能给我更多的信息。当我有维度和建议时,

    我能够自己构建占地面积和模型。

     

    此致

     

    Bahne

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bahne,

    2016年6月修订数据表时,可能对OPA211封装信息进行了一些更改。

    您提到:"我们在2011年订购了此设备,其描述如下:

    采用DFN8,TI,OPA211IDRGT封装的S-PDSO-N8,OPA211,低功耗精密运算放大器

    当我查看数据表机械绘图部分中的当前软件包选项时,最接近您2011年描述的软件包是DRG (S-PWSON - N8)。 封装类型是Son,这是一种8触点无引线封装。 OPA211IDRGT在数据表附录第1页提供的表格中列出了此封装类型和封装图。

    如果这是正确的包,则数据表中的第44页(未编号,仅次于最后一页)提供DRG的土地图案数据(S-PWSON - N8)。

    如果这是您需要的,请告诉我。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Thomas:


    感谢您提供的有用信息。 据我所知,您可以确认,2011年用于OPA211的软件包是DRG (S-PWSON-N8)

    现在,同一设备的软件包名称是DRG (S-PWSON - N8)。

    有了这些信息,我可以检查我的足迹是否与2016年6月修订的"OPA211.pdf"中的信息匹配。

    如果正确,我应该拥有所有必要的信息。

    非常感谢你的帮助

    Bahne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bahne  

    我花了一些时间与项目经理一起跟踪正在讨论的两个包行项目的历史记录,并为您提供一些其他信息。  

    我认为您的数据库中可能存在一个小错误,因为您的原始DRG (S-PDSO-N8)指示符实际上是两种不同的软件包类型的组合。  

    OPA211的DRG软件包的正确软件包标识如下:DRG (S-PWSON-N8)。 DRG是指3x3 DFN-8的TI内部封装指示符,而S-PWSON N8是同一封装的JEDEC指示符。

    可以在此处查看适用于OPA211IDRGR和OPA211IDRGT的DRG陆地模式:

    http://www.ti.com/lit/ml/mpds151b/mpds151b.pdf

    DRG软件包的CAD文件可在此处下载,格式为.BXL:

    webench.ti.com/.../OPA211_DRG_8.bxl

    还有一个DRM软件包,这是一个4x4 DFN-8,其完整标识如下:DRM (S-PDSO-N8)。

    可在此处查看DRM地图案:  

    www.ti.com/.../lppd071.pdf

    因此,我重申 ,DRG (S-PWSON - N8)是用于OPA211的完整,正确的软件包,自2011年以来一直没有变化。 我们从未在DRM软件包中提供OPA211。

    如果您对DRG封装中的OPA211有任何其他问题,或者需要任何其他信息,请告诉我。

    Christopher Stemple

    产品营销–精密放大器