This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:关于并联电压增益错误与温度

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/638071/ina226-about-shunt-voltage-gain-error-vs-temperature

部件号:INA226

我有疑问。

请参阅INA 226数据表第3页【并联电压增益错误与温度】。
---------------------------------- --------
[数据表]:<< www.tij.co.jp/.../ina226.pdf >>
分流电压增益错误与温度
    典型值10 [ppm /°c.]
    最大50 [ppm /°C]
---------------------------------- --------

在第6页的【μ A并联输入增益误差与温度】中,负斜率显示在+ 25°C或以下的范围内,约+ 25°C,正斜率显示在+ 25°C或以上的范围内。

与第3页的表中所示的典型值10 [ppm /℃]相比,该值似乎存在矛盾,哪一项正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ozawa:

    并联电压增益误差与温度规格(典型值为10 ppm/C,最大值为50 ppm/C)是-40C至125C范围内的绝对规格。 因此,我们不是使用这些规格指定斜率方向,而是在此温度范围内您可以预期的典型和最大绝对斜率。

    数据表中的并联输入增益误差与温度图(图6)是零件的常见增益误差漂移,但不适用于每个零件。 为了设计一个强大的系统,您必须假定增益误差在任何温度下都可能沿任一方向漂移(+-50ppm/C)。

    希望这能有所帮助,

    Peter Iliya
    电流感应应用