This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8521T:RSSI响应时间

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET8521T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637856/onet8521t-rssi-response-time

部件号:ONET8521T

您好,

我们有一位客户询问以下问题:

"根据数据表,ONET8521T中的PAD "RSSI"发送与输入数据振幅成比例的模拟电流信号。   我的应用程序正在从此"RSSI"键盘提取低频信号组件。  
那么,我的问题是
1."RSSI"信号的响应时间是多少?
2.此响应时间是否与TIA的低频截止时间相关?
   我的意思是,如果低频截止值是30kHz,那么响应就会出现
   时间从未比(1/30kHz)更快?"

有人能看看吗?

谢谢!

Gabriel Garza

TI客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabriel:

    是的,RSSI信号响应时间与TIA的低频截止相关,不应超过(1/30kHz)。

    此致,
    Rohit