This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225-Q1:输出振荡,原因可能是什么?

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: INA225-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637383/ina225-q1-output-oscillates-what-could-be-the-reason

部件号:INA225-Q1

放大器的输出振荡独立于增益和输出负载(电阻负载)。

分流器:1Mohm

增益:100

原因可能是什么?

随附输出波形和原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Vijay:

    我们现在正在研究这一问题,不久将作出答复。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vijay,

    除电阻负载外,是否还有INA225-Q1正在驱动(ADC,电容负载)? 如果是,您能否测量输出?

    输入信号是什么样子的?

    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,


    发现问题。 它是连接器处的输出电容器(ESD电容器,用于ESD保护)。

    对于INA225-Q1,允许的最大输出电容器为1nF。 放大器振荡电容> 1nF。

    此致

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Vijay让我们知道。

    如果您有更多问题,请发布到论坛。

    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维贾伊

    有关在保持稳定性的同时使用RC电路进行输出滤波的更多信息,请参阅我们的应用手册使用 Zout对负载感应放大器稳定性问题进行闭环分析。 我希望这也能有所帮助。