This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA 116和OPA602 S参数

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: INA116, OPA602, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/638051/ina-116-and-opa602-s-parameters

主题中讨论的其他部件:OPA602INA116TINA-TI

您好,  

我想问是否有人拥有INA116和OPA602的s参数,因为我想在我的电路中使用它,并在ADS软件中模拟它。  

我还想问我是否可以在没有s参数的情况下模拟这两个零件?  

有什么方法可以帮助我模拟ADS软件中的这两个组件吗?

非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ruoyu:

    我们不对精密放大器进行S参数表征,这些器 件是最大带宽限制约为50 MHz的低频器件。 S参数最常应用于用于VHF,UHF和微波应用的设备,以 数百兆赫到多千兆赫运行。

    我们的精密放大器型号旨在与PSpice模拟器配合使用。 TI的首选模拟器是TINA Spice。 我们提供名为TINA-TI的免费版本,它可与我们的仿真模型一起使用 ,并可与许多其他模型一起使用。 它非常易于使用,而且学习起来很快。 我确实看到为OPA602列出了一个型号,但为INA116列出的型号不是(您可能可以使用其他INA型号之一来测试您的电路概念)。 这些是较旧的产品,而这些较旧的产品 并不总是有模型。

    您可以在此处找到TINA-TI软件:

    我们不使用ADS,也不能访问  我们的精密放大器应用组中的程序。 您可以 向TI的Tools E2E froum发布查询,查看他们是否知道该程序,以及是否可以访问该程序。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程