This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6643:LMH6643电容器三点振荡电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637643/lmh6643-lmh6643-capacitor-three-point-oscillation-circuit

部件号:LMH6643

我们的一位客户使用LMH6643MA构建一个三点电容振荡电路,带有陶瓷砖电容C,L和线圈(用于检测金属);

问题是:

1.有些机器承受不起振动或不稳定,但当使用加热器让LMH6643变热时,它会启动振动?

2,机器的一部分 在 实验室正常振动,但在室外振动不稳定,信号频率会一直跳转? 信号频率为80kHz。

为什么频率异常?

温度是否会影响 LMH6643的稳定性,我们可以采取什么措施来防止发生此类情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles:

    要回答您的问题:

    1. LMH6643本身不能用作振荡器,即使设备配置为正反馈,它们也需要特定的环境(冷/加热)或电源电压条件才能开始振荡。

    2.信号频率的变化可能来自室外温度的变化。 是的,温度确实会影响振荡器的稳定性。

    一般来说,我不建议将LMH6643用作振荡器,因为所涉及的加热问题可能会损坏部件的长期可靠性。 相反,客户可以考虑专用的低相噪声振荡器芯片组,以获得稳定的80kHz振荡频率。 您可以在时钟和定时论坛中与某人联系,以帮助选择80kHz振荡器: e2e.ti.com/.../48

    此致,
    Rohit