This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:交流电的直流电流感应

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637353/ina181-dc-current-sensing-for-ac-current

部件号:INA181

大家好,

我的客户希望在交流50Hz波形下感应直流电流。 在这种情况下,他们需要添加巨大的R-C滤波器,但他们不喜欢使用大型并联电阻器。

有没有其它方法可以实现50Hz的R-C滤波器? 输出过滤器是否可以?

此致,

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kotaro:

    所测量的电流值是多少? 50Hz波形是正弦波还是方波?

    如果您尝试对输入进行滤波,您可以输入两个10欧姆输入电阻器以及一个大于1/(2*PI*10Ohm*50Hz)=318uF的差分电容器,但我不会推荐这种情况,因为您的电源电压将会显著降低,并可能导致在INA181输入时出现振荡。

    如果您尝试使用无源RC低通滤波器对输出进行滤波,您很可能会对INA181的输出级产生过载振荡和输出驱动损失,特别是当您尝试直接驱动INA181的ADC时。 尽管INA181数据表中列出了最大电容负载为1nF,但您通常可以在输出上驱动100 OhM/1uF RC滤波器,而无需设备输出振荡, 但这甚至不接近于50Hz滤波器所需的RC值。

    INA181是否驱动ADC? 许多ADC具有内部50/60Hz滤波,或者您可以将信号链的处理部分中的50Hz噪声平均化。

    另一个选项是将低通滤波运算放大器电路添加到INA181的输出中。 如果您正在驱动ADC,此运算放大器还可用于缓冲INA181输出。

    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    输出为正弦波和逆变器电路。 我不确定此电路的实际电流,但它们不会在输入处添加大型R-C滤波器以提高效率。

    我认为添加滤波器运算放大器选项对他们很好。是否有任何参考设计?

    此致,
    Kotaro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Kotaro,

    我认为我们没有任何涉及低通滤波输出的电流感应特定设计。 当然,您可以尝试使用TI的WEBENCH Filter Designer工具。
    www.ti.com/.../webench-filters.html pass filter deserty&tisearch=Search-EN-Everything

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得·科塔罗

    我们最近发布了一份关于输出低通滤波器设计的应用说明,以保持稳定性(如果有用)。  它主要适用于电流传感器。  您可以在此处找到: 使用ZOUT对负载感应放大器稳定性问题进行闭环分析