This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6772:此设备会接收到什么?

Guru**** 2927710 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637859/lmc6772-what-can-this-device-sink

部件号:LMC6772

LMC6772在“绝对最大额定值”下的规格提到“输出引脚±30 mA时的电流” 。 这是否意味着这是最大电流下沉能力? 另外,为什么要“+/-”? 设备只能接收电流,而不能供电。

此外,在"短路电流阱"图下,12伏时显示约35毫安。  简短什么?  如果(接通状态)我将漏电短至12V,我希望漏电电流会大大高于35mA,并且设备可能不会持续很长时间。

这有点令人困惑。 请解释。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    ±30mA实际上是ESD钳位二极管的电流限制,可以是极性,因此"±"。 输入引脚上的5mA电流相同。

    注4和5指出:

    "(4)同时适用于单电源和分体电源操作。 在高环境温度下连续短路操作会导致超过150°C的最大允许结温 长期输出电流超过±30 mA可能会对可靠性产生不利影响。'

    "(5)当V+大于12V时,不要将输出短路到V+,否则可靠性将受到不利影响。"

    图12还显示了温度下的短路作用-是的,电流可以超过30mA。 我们发现,在短路时,输出级可能会在高电压(>12V)时中断-以及随后添加注释。

    因此,您提出的建议违反了这两条注释...所以不要这样做!!!

    LMC6772是微功耗设备,不适用于高电流(<10mA)。 如果电源电压大于12V (通常带有电阻器),则应限制负载电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,
    噢。 … 钳子二极管...明白了。 感谢您的快速回复。 我仍然看不出来最大漏电流是多少。 它是否在某处显示10mA? 是的,负载将受到电阻器的限制。

    戴夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    最大汇电流规格是最小短路电流,因为在短路期间,输出级进入电流限制(变为恒定电流)。

    LMC6772没有最低短路规格(45mA典型值-与图13一致)。 因此,它可能会下沉超过45mA ...或更低...

    此时,功率消耗和结点温度成为限制因素。

    生产测试限值为5mA,看起来不像是针对短路电流进行生产测试。 对于未剪裁和/或未测试的参数,您应允许在批次之间出现±30 % 变体。

    BTW:注意到应用程序部分中的此话术:

    '输出短路电流

    LMC6772具有40 mA的短路保护。 但是,它不能承受持续短路
    电路,瞬态电压或电流峰值,或对电源以外的任何电压短路。 电阻器与串联
    输出应减少短路的影响。 用于从PC板发送信号的输出,提供额外保护
    可以使用设备,例如电源导轨上的二极管和变阻器。"

    所以获得...不要这样做! 并将电流限制为<10mA。