This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:DRV425虚拟分流器

Guru**** 2923420 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV425EVM, DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637058/drv425-drv425-dummy-shunt

部件号:DRV425

您好,

我一直在查看DRV425。 我们有评估模块(DRV425EVM),但我已经开始转向印刷电路板布局原型。 在DRV425数据表的第7.3 .2节中,有一个注释,说明如何添加一个与REFIN引脚串联的"虚拟并联"电阻器,以改进CMR。  

我计划通过选择RSEL1和RSEL0来使用VREFOUT = 2.5V,1.65V或Ratiometric选项来布局电路板。 对于疲劳输出,此"虚拟分流" R5 =分流x 4。  

当REFIN连接到REFOUT时,当VREFOUT设置为2.5V/1.65V内部参考电压时,是否还需要此虚拟分流器? 在图67和评估模块中,REFIN和REFOUT直接连接在一起,不带虚拟分流器。 在这种情况下,虚拟分流器是否不重要?

感谢你的帮助。

此致,

尼克·亚当斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    我们的专家现在正在研究这一问题,不久将与您一起。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick,

    很抱歉我的回复延迟了。  仅当您需要更高的增益精度时才需要虚拟分流器。  当您增加Rsunt时, 您将看到一个更大的错误,因为Rsunt会在典型增益计算中增加R3的电阻(DRV425数据表中的图65)。  有一个关于CMRR和仪表放大器的博客  ,它非常有用,并且有 一个Excel计算器 ,您可以修改R3添加到Rsunt中,并查看您可以在使用和不添加R4的电阻时看到的错误,虚拟分流器将执行此操作。   

    因此,根据您所需的准确度和您所选的分流器,误差将非常严重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier,

    感谢您的帮助和详细信息。 您的答案是明确和完整的。

    此致,
    尼克·亚当斯