This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2227:与生命周期相关的产品信息

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2227
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637322/opa2227-product-information-related-with-lifecycle

部件号:OPA2227

这是李荣赫(音译)教授的首席研究员。

Leoinnovision是韩国军队(陆军,海军,空军)和许多国防行业(韩华,ADD等)的PLM代理机构的正式EOL (报废)/过时零件经理
特别是,您的产品已用于开发由LIG NEX1制造的TACM (Torpede Acoustic Counter Measure)检测设备。
我们代表韩国国防部(国防部)检查系统部件上的EOL/状态信息。 明年,TCCM设备将投入使用。 因此,韩国国防部希望了解与产品EOL (寿命终止)相关的信息,以维持设备的运行。

部件号:OPA2227UA
零件应用:TCCM,CCA (T/R开关传输)

如果部件过时,我们的军队和韩国国防部希望了解与产品EOL (寿命终止)相关的信息。
那么,您能为我提供一些有关该项目的信息吗?
我需要以下数据。

1.生产开始(发布日期/销售点开始日期):YYYY-MM
2.停止或未停止:Y或N
3.生产结束/预期EOL点:YYYY-MM (如果停止/将停止或计划停止)
4.销售结束:年-月(如果它将被终止或有销售计划)

如果该项目没有任何中断时间表,请告诉我。
韩国国防部将仅在研究和下一次购买时使用上述信息。

如果您有关于我和我的公司的任何进一步信息,请随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joong-hyeok

    有关您请求的OPA2227的生命周期信息,请参阅下面的内容。 此设备目前正在生产中,没有预期EOL。

    1.生产开始(推出日期/销售点开始日期):1995-09
    2.停止或未停止:否
    3.生产结束/预期EOL点:不适用
    4.售完:不适用

    TI拥有一系列高性能器件,这些器件已销售多年,但由于其强大的设计,仍保留了大量客户群,例如OPA2227,它以极低的输入偏移电压,漂移和噪声而闻名。

    TI的官方过时政策可在以下网址找到: www.ti.com/.../product_change_notification.page

    请注意,如果TI对器件进行了废弃/EOL操作,在大多数情况下,购买客户将有机会在淘汰通知发出后的12个月内终生购买(LTB)器件。

    我们没有任何希望在不久的将来终止此设备的生命周期,因此建议将其用于新设计。 如果您对所询问的任何设备有任何其他问题,请告诉我。

    Christopher Stemple
    产品营销-精密放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我参考这些信息。