This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ina114:不规则电路错误

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637137/tina-spice-ina114-irregular-circuit-error

部件号:INA114
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

你好

当我想要进行瞬态分析和交流分析时,我收到了一个不规则电路错误。  它显示我的电容器上的浮针错误,但我将其连接到电压发生器,不知道为什么它会浮动。  我想查找电路的频率响应。  请参见下图查看我的电路。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michelle,

    这与运行瞬态sim时输入端没有直流接地路径有关。 对于直流SIM,电容器实际上看起来像断路,输入源不会影响输出电压。 我认为,计算瞬态和交流模拟的直流操作点的方式略有不同,并且无法协调输入源浮动这一事实。 您可以通过使您的输入成为具有某些共模电平的真正差分信号,或通过在其中一个源节点上添加一个大电阻器接地来解决此问题,如下所示。  

    e2e.ti.com/.../INA114-Transient-Sim-Issue.TSC