This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA830:支持的输入/输出电压范围和单电源电压说明

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637526/opa830-supported-input-output-voltage-ranges-and-single-supply-voltage-clarification

部件号:OPA830

您好,

我计划使用OPA830通过 50欧姆同轴驱动时钟信号。 数据表显示了VS =+/-5V,5V和3V的数据,但不显示10V的数据。  但是,它声明它支持高达 11V的单端值。

1. 是否可以 使用6至11V电源,它是否允许我将输出范围设置为0至 Vs? (不完全是vs,但我假设在 几百毫伏内)

2.我需要生成 0 到6V的电平。 输出上是否可能出现这种情况?

3.最大输入电压是否为3.2V? 我有一个输入选择 是3.3V,我想保持增益下降,以便获得更大的带宽。

请注意 ,Web工作台工具指示最大单电源为5.5V,与数据表冲突。  

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    VS=+/-5的值与VS=10V单电源相同。 只需为双电源范围添加+5V偏移。

    1.在vs=10V时,输出范围为140mV至9.86V;在vs=5V时,输出范围为90mV至4.91V。 11V和6V的范围将分别需要相似的脚部空间和头部空间。

    2.虽然双电源可以使用,但使用此放大器时,如果使用Vs=10V的单电源,您将获得的最小电压为140mV。

    3. Vs=10V单电源的最大共模电压为3.2 +5V=8.2V。

    此致,

    Sean