This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2301:电压随动件

Guru**** 2556970 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2301, OPA355, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637209/opa2301-voltage-follower

部件号:OPA2301
主题中讨论的其他部件: OPA355TINA-TI

我有OPA2301AID并尝试制作电压随动件,但WEBENCH会提醒我

在数据表中,G=1,但不能RF=0。 OPA2301似乎无法制作电压随动件。 我还有OPA355QDIS,它可以根据数据表制作电压随动件。 可能理解正确吗?

OPA355未链接至WEBENCH。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jingtai:

    OPA2301是单位增益稳定的,将作为电压随动件工作。 WEBENCH仅适用于小于1.1V/V的增益 我建议使用TINA-TI来帮助您进行设计。 它可以在OPA2301页面的工具和软件选项卡下找到。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我安装了TINA。