This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082-Q1:上升和下降的速率

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082-Q1, TL3472-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637269/tl082-q1-rising-and-falling-slewrate

部件号:TL082-Q1
主题中讨论的其他部件: TL3472-Q1

您好,

TL082-Q1的最小转换速率规格为8V/us。  
这是上升还是下降转换率? TL3472-Q1具有上升和下降转换速率规格。
如果这只是上升的转换率,请告诉我TL082-Q1的下降转换率。


此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    柳二山

    如果只指定了一个转换速率,而没有关于极性的信息,则该值适用于较慢的极性。
    因此,Pslew和Nslew都将达到最低8V/us。