This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3472-Q1:转换速率变化

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TL3472-Q1, TL082-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637266/tl3472-q1-slew-rate-variations

部件号:TL3472-Q1
主题中讨论的其他部件: TL082-Q1

您好,

请告诉我以下条件的转换率变化情况。

转换速率与Vcc+=10V至16V,Vcc-=0V之间的比较  
转换速率与温度(Ta=-40C至+125C)

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    柳二山

    我没有不同VCC或温度下的转换速率数据。
    我能够在TL3472-Q1中找到基础芯片的切换率趋势。 从这一点看,转换速率在125C (30V)时会下降33 % ,并且没有低电压的数据。

    如果最小转换率很重要,我更喜欢TL082-Q1,而不是TL3472-Q1