This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA114:不规则电路错误

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637136/tina-spice-ina114-irregular-circuit-error

部件号:INA114
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

你好

当我想要进行瞬态分析和交流分析时,我收到了一个不规则电路错误。  它显示我的电容器上的浮针错误,但我将其连接到电压发生器,不知道为什么它会浮动。  我想查找电路的频率响应。  请参见下图查看我的电路。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michelle,
    仅指定1V输入差分电压是不够的,因为它可以是0和1V或10V和11V,或1000V和1001V等。因此,您的整个输入电压VG1现在是浮动的-必须参考直流电压,例如接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek:  

    感谢您的回复。  在节点11处连接接地是否可以解决问题?  

    我需要INA114的VIN-,但是,是否只需要将VIN-连接到接地?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,将节点10或11连接到任何直流电压(如接地)应可解决浮动问题。