This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:LMH5401的CMRR测量

Guru**** 2510125 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/636356/lmh5401-cmrr-measure-for-lmh5401

部件号:LMH5401
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

大家好,

客户正在使用 LMH5401。 对于 数据表中的图50,当频率接近1GHz时,

CMRR为-50dB。 客户希望在 频率接近1GHz时测量-50dB CMRR值。

您是否会解释如何衡量CMRR值?  

您是否会给我发送 LMH5401的参考电路或TINA电路 来测量 LMH5401

CMRR测量的常用电压范围是多少?

 在我上一次的帖子中回复了我。 但我想知道更多有关这方面的信息。  

我的上一篇文章是:  

我注意到一个CMRR测量柱:

在此岗位上,我们的工程师提供了一个TINA电路来测量CMRR。

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    LMH5401上的CMRR测量使用四端口VNA完成,设置图与图57中所示类似。 CMRR主要是 放大器输出处测量的差分信号 与 差分输入处的共模刺激的比率。 基本的想法是在共模刺激的输出中寻找差分信号抑制并 降低该值,放大器在输出中抑制共模信号时效果更佳。 因此,一旦您对 LMH5401进行了四端口分析, VNA 通常以单个S参数格式(S11,S12,..Sxy)输出。   然后,可以提取单个S参数以提供混合模式(Sdc21)参数,这是对共模刺激(或CMRR)的差分响应,如数据表中的图50所示。

    您可以在TINA-TI中模拟CMRR,并且所连接的是用于此操作的参考电路。 请注意,低频率的CMRR通常受外部反馈和增益设置电阻匹配的限制。 我相信数据表中的CMRR图是在接近中电源或+/-2.5V电源的GND的输出共模电压下。

    此致,

    Rohit

    e2e.ti.com/.../LMH5401_5F00_CMRR.TSC