Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INA240-Q1 主题中讨论的其他部件: INA240
关于INA240-Q1“输出”引脚的输出阻抗。
客户在以下电路中使用INA240-Q1。
您能否提供有关此电路中"Out"(输出)的输出阻抗的信息?
-Harukawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们可以为INA240提供Zout (闭环输出阻抗)信息。 Y轴=欧姆,X轴=频率。MAG (Zout)= Zout幅度。
Zout用于A1增益
Zout用于A2增益
Zout用于A3增益
请注意,尽管此数据仅针对一个单元(每个增益变量),在一个温度下,在有限的频率范围内, 以及在工作台上采集,而不是在官方测试环境中采集。 TI不能提供此信息,也不能保证您的INA240-Q1部件的Zout将具有相似或相似 的Zout曲线,因为这不是我们的INA240-Q1 数据表中的信息。
最佳,
Peter Iliya
电流感应应用