This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1 ns峰值的高速峰检测器

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/660048/high-speed-peak-detector-for-1-ns-peaks

主题中讨论的其他部件:OPA615

你好!

我正在为光子计数应用寻找用于计算极窄峰值的原理图。 输入条件是:对于每个光子事件,我得到150mV峰值,1ns宽,最大峰值速率为20MHz。 我将使用带边缘计数模式的80MHz TM4C MCU进行计数,但我需要将1ns 150mV峰值转换为30ns 3V峰值, 这足以应对计数器工作(根据MCU数据表,峰值对于至少2个MCU时钟应处于高水平,因此30ns就足够了)。

请您推荐此类任务的相关信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    其中一个选项是在峰值探测器配置中使用OPA615。 我们以前使用此器件获得了10ns脉冲峰检测器,并且可以将其推至1ns。 您可以在以下链接的帖子中参考以前的设计: e2e.ti.com/.../16.7314万

    我会看看是否可以使用满足您要求的设备来设置模拟。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用TINA模拟了以下仿真:

    SNT获取结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    从我所看到的,这个电路的输出提供了一个足够长的峰值供你测量。 您能否详细说明您在使用此设置时遇到的问题?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在正在等待设备,所以稍后检查设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    只是想检查您是否收到了该设备或有任何其他问题。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,下周。 现在我正在出差,但在我返回后,设备样品将等待我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oleg,

    我只是想跟进,看看您是否有机会查看该设备?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,还没有。 我会在收到它时立即通知您,希望下周能顺利收到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oleg,

    再次入住 如果您愿意,我可以关闭此线程,然后您可以在有时间评估设备后打开一个新线程。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oleg,

    许多年前,我使用OPA660 (钻石晶体管)完成了这项工作。 应用是MIPS检测(CERN的GaAs微带检测器实验)。

    Kai