主题中讨论的其他部件:LMP9.1万,
去年,我在几台32位和64位Windows 10机器上使用SPIO-4板和LMP9.1万EVM以及相关的LMP9.1万软件。 我知道Windows 7,8和10中LMP9.1万EVM软件的问题,但本论坛其他地方发布的“启用未签名的驱动程序”变通办法一直是成功的。
遗憾的是,最近的Windows更新似乎已突破此变通办法。 我强烈怀疑此问题与2018年12月以后的KB405.4022万有关,很遗憾,KB405.4022万不是可卸载的更新。 具体细节如下。
是否有任何其他用户最近遇到过此变通办法不再起作用的问题? 如果拥有完全更新的计算机的用户仍然可以使用SPIO-4,这很有帮助,因为它可能表示特定于我的计算机的问题。
和/或,TI是否有任何关于最终使这些驱动程序签名的更新? 在2013年,一位TI管理员提到了这种努力,但在过去4年中似乎没有取得任何公共进展......
**********
其他详细信息:
具体问题是更新后的计算机不再识别设备管理器中的SPIO-4。 以前在安装驱动程序时,可以在“未知设备”选项卡下将主板选择为“SPIO-4”,并将其指向相应的驱动程序文件夹。 现在,它仅在隐藏设备下显示为"未知设备"选项卡下的"未知设备",并且无法安装驱动程序。 与此相对,Windows硬件疑难解答确实明确地认识到“SPIO-4没有安装驱动程序”,但运行疑难解答不会产生任何结果,也不会询问驱动程序位置。 主板连接时,主板LED会亮起,并且计算机会发出"USB device connected"(USB设备已连接/已断开)蜂鸣声。
这使我相信问题可能不是由未签名的驱动程序引起的。 在上述Windows更新之后,其他Windows用户在使用较旧的USB连接设备时遇到问题。
我知道我可以进行修复升级以消除有问题的更新,但最好是有一个更长期,更安全的修复。