This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702:LMH6702的噪声模型

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6702, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/660075/lmh6702-noise-model-for-lmh6702

部件号:LMH6702
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

大家好,

我正在使用ADS在其中一个设计中模拟LMH6702运算放大器。 我试图将理论上计算的噪声与模拟噪声相匹配,但它们似乎有所不同。

我想知道,网站上提供的模拟模型是否包含数据表中指定的噪声电压和电流源,或者是否必须自行添加。

www.ti.com/.../toolssoftware

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    该型号包含噪音源。 我使用TINA-TI检查了测量值,发现在2.13 NV (而不是数据表中提到的1.83)测得的电压噪声略高于预期值。 这是由于模型开发中的轻微近似误差造成的。

    此致,
    雅各布
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    感谢您的回复。 是否可以编辑SPICE模型文件以更改电压噪声幅度? 如果是,在哪里?

    SAAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saad:

    我已将此线程移至我们的TINA模型团队以获得进一步支持。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saad,
    问题可能不是出在型号上。
    如果您愿意将ADS工作区连接到此线程,我可以看看您的电路。
    话虽如此,在我们一些较新的Spice模型中,可以编辑噪声大小。 遗憾的是,这种模型较旧,修改单一模型参数不切实际。
    如果您还有其他问题,请告诉我。
    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,
    感谢您的回复。 我已经调整了计算方法,使用2.13nV电压噪声(如Jacob所述),而不是1.83nV (如数据表中所述)。 现在计算的结果已足够接近。

    另外,我必须将模拟温度设置为IEEE标准,即290K而不是298K。 它表明数据表中指定的聚光噪声密度处于标准温度。

    此致,
    SAAD