This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:回路电流随回路电压而变化

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/657521/xtr115-loop-current-changes-with-loop-voltage

部件号:XTR115

您好,

我在我的应用中使用XTR115,电路工作正常(除了某些非线性),具有4至20mA输出。 当我将Vloop从16V更改为24V时,直流回路电流从4mA跳至30mA。  

我要问的另一个问题是,如果始终需要Rload,或者我们可以使用与Vloop连接的仪表测量电流。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Naresh,

    听起来您的连接或原理图可能存在问题,因为30mA接近XTR115的短路输出电流。 增加电源电压不会迫使输出进入短路电流限制,因此输入可能存在问题,或者您可能正在环路电源接地和IRET之间建立连接。 如果您可以分享更多详细信息,最好是一个示意图,我可以为您提供进一步的帮助。

    只要您有闭环,就不需要Rload。 将仪表用作Rload应能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扎克

    感谢您的回复。 请在下面找到我的示意图,它仅显示相关部分。 它从传感器获取信号。

    如果XTR115的输出超过30mA,是否会永久损坏芯片?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Naresh,

    对此延迟回复,我深表歉意,您是否能够解决此问题?

    我看不出原理图有什么问题。 请确保IRET使用的接地未在输出端共享。 例如,如果您正在测量输出,探头的一根导线与IRET连接至同一接地,则电流回路将断开。 输入传感器也需要参考IRET,不应提供任何到电源接地的路径。

    除了供应值之外,是否还有其他更改? 主板是否在任何时候重新焊接?

    对于电流,XTR115内部将电流限制为最大32mA。 这可以按照数据表中的说明进行调整,但如果您强制电流超过45mA通过设备,则可能会开始损坏部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    我在某个点重新连接了一个电位计,并添加了一个负载电阻器以获得电压输出。 我将整理一个新的主板,看看问题是否已解决。 除此之外,一切都很好。

    感谢您的支持。