This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负载无关5mA恒定电流源(负载电阻650欧姆至750欧姆)。

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334, ADS1247, REF102, LM4132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/660217/load-independent-5ma-constant-current-source-load-resistance-650-ohm-to-750-ohm

主题中讨论的其他部件:LM334ADS1247REF102LM4132

您好,  

我们正在寻找 与负载无关的恒定电流源,电流值将为5mA。 负载电阻在650欧姆至850欧姆之间变化。 输入功率为5V。

此外,它应该具有较低的温度系数,因为这将在传感器应用中实施。

我们是否有用于此应用程序的IC?

基于运算放大器的恒定电流源的输出可能会随温度而漂移。  

我在LM334上试验了同样的方法,但输出随负载的变化而变化。

谢谢!

此致,

Rajesh Matere。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rajesh:  

     您可以在这里采取几种不同的方法。  

    第一个是dc REF,如本应用程序注释: www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp中所述 。  

    接下来是当前DAC,例如 :www.ti.com/.../dac8801  。

    第三,由于您使用的是传感器,我假设您还必须测量传感器输出,因此这里是一个ADC,它具有专门用于传感器应用的集成IDAC: www.ti.com/product/ADS1247 。   

    请告诉我们哪种方法是首选方法,然后我们可以为该方法提供更多详细信息。  

    此致,

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonard,

    感谢您的参与。

    第一个链接显示以下错误。

    请您再次分享吗?

    e2e.ti.com/.../Visio_2D00_Drawing1.pdf

    谢谢!

    此致,

    Rajesh Matere。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

    不确定第一个链接发生了什么。  此时,  请制作精密电流源电流接收器模拟和混合信号sbva001 - TI.com 

    此外,应用程序还会记录简介页面参考: www.ti.com/lit/an/sbva001/sbva001.pdf

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonard,

    感谢更新的链接。

    在这里,我附上了我当前的设计和应用程序设计概述。

    是的,我们需要具有比率公制 或模拟输出和5mA恒定电流的可编程放大器用于桥激励(电容可能从650R到85R不等)。

    我认为ADS124x具有数字输出线路,而我们在设计中没有控制器。  

    如果您有一个可编程增益放大器,它具有 比值公制 或模拟输出(0-5V),如果它能为我提供5mA恒定电流,我们也可以使用它。

    否则,REF102选项对我们来说是可行的。 请就此向我提出建议。

    e2e.ti.com/.../Design-Overview.pdf

    谢谢!

    此致,

    Rajesh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

    查看 TIPD102 ,了解可配置的电流源。  如果您只对电流池感兴趣,您可以自行使用设计的第一阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin,

    感谢您的建议,它确实有效,我在TINA上模拟了它。

    我确实有板载尺寸限制 ,因此我正在寻找更少的组件解决方案。

    在TI网站上工作时,我发现了以下设计。

    这是否可作为独立于负载(650R至850R)的5mA恒定电流源工作?

    谢谢!

    此致,

    Rajesh Matere。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

    我发现TI的大多数参考电路都非常准确和正确。  因此,虽然我不是LM4132的专家,但我相信将电路组合在一起的工程师知道他们在做什么。  原理图中显示的负载为1k,因此,由于合规性问题,它可能不适用于高阻抗,但对于较低(650R - 850R)值,它应该可以正常工作。

    如果您想再次确认,我建议您以LM4132作为产品编号,开始新的线程,您的线程将被发送给LM4132的专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin,

    好的。

    感谢您的指导。

    此致,

    Rajesh Matere。