This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:无法获得700mA恒定电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6482, OPA564, OPA541, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/652072/lmc6482-unable-to-get-700ma-constant-current

部件号:LMC6482
主题中讨论的其他部件: OPA564OPA541TINA-TI

大家好,我正在设计一个生物阻抗分析器,我需要一个700mA的50kHz和100kHz电流。 我已经使用LMC6482实现了Howland电流源,但我无法在输出处获得恒定电流。 是否存在可获得所需值的电阻组合,或者是否存在任何其他问题?  

这是我的赛道  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roha:
    LMC6482指定的最大输出电流约为30mA,这将远远低于您所需的700mA。 对于700mA输出,您可能需要一个功耗运算放大器,例如OPA541,OPA564或能够连续输出700mA的类似部件。

    此外,您还会遇到所绘制电路的问题,因为700mA必须流经R9的1kΩ Ω 电阻。 这将需要U1A的输出至少摆动到700V (700V/μ 1000Ω= 700mA)。

    如图所示,使用12伏电源,我建议R9最多为1Ω Ω。 这将在电阻器上产生700mV的压降,并消耗1/2瓦,这是合理的。

    使用此配置时,以安培为单位的输出电流将等于以伏特为单位的输入电压。 如果您想要获得更多收益,您可以增加R6/R8以实现此目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的很抱歉,当前的规格是700uA。 这可以由相同的运算放大器处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,700uA应该完全符合LMC6482的能力。 需要注意的一点是,LMC6482支持最大16V电源,或±8V,因此原理图中的±12V电源将超过此处的最大值。 TINA中电路的直流模拟似乎将700uA输出提供给1kΩ Ω 负载,输入电压为-0.7V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使电压调整,我也不能获得恒定电流,电流范围为10^-12-10^-13。

    如果输入正弦波影响输出电流,也会执行振幅。 我们使用20kHz和100kHz的2个正弦波。 直流电路中没有出现任何问题,但交流电路在每一步之后都变得更加棘手。

    我得到了以下输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roha:

    我很抱歉没有更早地对此作出答复。 我认为问题可能是在您的模拟中,您当前源的输出没有返回接地路径。 使用附加的TINA-TI模拟,我确实在50kHz时看到±700µA Ω 电流波形输出。 交流扫描指示此电路的带宽约为400kHz。

    TINA模拟文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:

    AM1处的电流显示小于700uA (即 495.7uA)。 此外,当我们继续向前电路时,电流会下降到PA。

    1.我必须在何处获取电流输出,以使其保持在700uA的恒定电流。

    2.当我绘制电流时,电流刻度显示700mA的值。  

    1.  

    二.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我绘制输出的第二部分问题已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个问题都已解决。
    非常感谢Alex,您的回答给了我们很大帮助。