This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:VSON -负电压

Guru**** 2584265 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/659086/pga281-vson---negative-voltage

部件号:PGA281

您好,

 VSON是否可以使用-2.5V,VSOP是否可以使用+2.5V?

DVDD返回电压和数字控制电压的结果是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Siauhwa Ong,

    我需要与其中一位设计师确认这是否可行,对数字控制电压的影响只是数字高低的阈值。 我应该在几天后给您一个答案。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密放大器应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一句,哪种租赁适合于单一供应操作。 例如:VSP= 18Vdc和VSN = 0/GND。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Siauhwa Ong,

    我可以向设计师核实,只要VSP足够高,DVDD就可以比VSP高。 您应该能够使用+/-2.5V。

    此致,

    Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要将输入的共模设置为中置电源。 这可以通过在每个输入(IN+和IN-)上连接到中电源的电阻器来实现。

    此致,

    Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Errol,

    因此,如果我对VSP和GND (VSN)使用18 Vdc,则Vin +和Vin -应连接到9V。

    输入范围是多少(因为pga281的第二级使用5V直流的VSOP供电)?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Siauhwa:

    正确。 可以将输入衰减到第二级的输入范围内。

    最佳,

    Errol