This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857EVM:OPA857EVM

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/652510/opa857evm-opa857evm

部件号:OPA857EVM
主题中讨论的其他部件:OPA857

 

您好,Samir,

我希望您做得好。 我刚刚购买了OPA857的EVM,但我仍在测试模式下运行。  

但是,测试结果不符合规格:我正在设置手册中指定的输入直流偏置(查找VIN1 = OUT = OUTN = 1.83 ,然后VIN2设置为OUT = 1.33 ,并使VIN DC =(VIN1 + VIN2)/2。 I以直流~ 2.08V和交流~ 240 mV结束。  

但是,当我应用此输入和VIN1-VIN2的交流电时,我没有获得指定的增益。

事实上,当我探出和OUTN时,我只从OUT得到相当大的信号,从OUTN得到非常低的信号。 此外,信号不差,输入电压为240 mV时,输出摆幅约为70 mV。 输出信号输出为~ 150mVp-p,OUTN信号输出为@几mV。 有什么想法吗?  

我的理解是,信号将是差分信号(在我探测它们时,在TIA的输出处)。 对于3.3V电源,输出摆幅预计为~500 mV。  

最佳,
Gerard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerard,

    Samir现在不在办公室,但会尽快回复您。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerard,

    OPA857的输出为伪差分...即,一侧(OUTN)保持在1.83V (在3.3V电源上)的固定电压,OUTP将根据输入电流而变化。 对于提供电流的光电二极管,它意味着当电流增加时,OUTP将小于1.83V,当输入电流为0时,OUTP和OUTN之间的0V差值等于1.83V。

    在测试模式下,为了在Test_In处获得正确的偏置电压,我要做的是先应用直流电压以获得OUTP = OUTN = 1.83V。 在3.5V电源上,电压将为5/9* 3.5 = 1.94V。 一旦我找到0V差分输出的电压,我就会更改Test_In处的电压并测量产生的差分输出电压...这将为您提供Test_In电压 以测试输出电流传输功能。 希望这是有道理的。

    Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,

    谢谢你们的澄清,我最终也意识到了这一点。 经过一些调试后,发现评估板有两个差异/错误:

    -在TIA的输出端,在变压器前面的电阻网络中,56欧姆的电阻器安装了0欧姆的电阻器(用万用表测量)。  

    -在原理图中,在变压器的输出端,VOUTN通过0欧姆电阻器连接到接地,VOUTP开路(以获得伪差分拓扑)。 但是,在评估板中,它们被翻转(VOUTP连接到接地)。 我不确定这是否会影响读数(是否仍然可以从VOUTN接收相同的交流信号)。 如果您能够解释为什么这是不可能的,那将是非常好的。  

    在进行一些测量后,我能够从TIA的输出中获得预期的信号(探测节点输出和OUTN)。 但是,TIA输出显然没有正确缓冲到板输出。  

    请告诉我,在这种情况下,您会建议您做什么。 我的时间有限,如果我能在实验室中做任何修改(替代电阻器等)就好了,这样可以使它发挥作用。 我的假设是用56欧姆替换0欧姆,翻转VOUTP和VOUTN应该可以使其工作。

    谢谢!

    Gerard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerard,

    • 请卸下R7并进行测量。 变压器线圈具有低阻抗,并与56欧姆并联,这就是为什么您可能读数为0欧姆的原因。
    • 翻转应该不重要,但是您的测量点是否以50欧姆端接? 如果您正在进行直流电测量,我将拆卸变压器...或断开R10和R11,安装R8和R9,并测量J4和J5 SMA处的直流电压。 我认为第一步应该是通过隔离变压器路径来获得直流工作点。 或者,您可以直接在放大器输出引脚处使用万用表和探针。 如果您这样做,请记住您的探头有电容,可能会导致放大器振荡。 我通常在DMM探头尖端添加一个串行电阻器以进行隔离。
    • 最后,OPA857的每个输出端都有一个内部25欧姆电阻器,因此根据您的输出负载,您将看到一些信号衰减。

    希望这有所帮助。

    Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,

    感谢您的评论。 我的电路的直流偏压点看起来正确。 直接探测TIA的输出交流信号(1 Mohm)也很好(OUTP传输大部分信号,而OUTN有一个小的交流信号-- 但现在,我们假设在理想情况下,OUTN不会改变,即voutn = 0 (AC),voutp =- I x RF)。  

    但是,TIA的输出未正确缓冲到输出:Vout_diff不等于AC分量输入(out+- out-)。 您能否描述输出级(电阻器+变压器)的工作原理?  

    我很困惑。 我的理解是,使用当前拓扑,R7电压将为56 /(56 + 237 + 237) x (输出+-输出-), 该电压通过射频变压器(1:1比率)转换为输出,以将差分交流信号提取到输出端口VOUT_DIFF。 但是,该电压是<< (输出+-输出-),这是我们感兴趣的原始电压。 有什么解释吗?

    我最终将使用一个30 dB 50欧姆电压放大器来端接变压器。 我将考虑载荷效应:最初,TIA的电阻为25欧姆,所以我预计会降低2/3。 但是,对于输出电阻器/变压器电路,我应该期望输出电阻会改变。 正确吗?  

    谢谢!
    Gerard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard,
    如果我假设您在变压器输出上有一个50欧姆的电阻器,那么与R7并联的50欧姆(56欧姆)...让我们称之为25欧姆。 OUTP和OutN上的OPA857内部现在有两个25欧姆电阻器,因此衰减应为25/(25+237+25+237+25)= 0.045 V/V

    这是您应该看到的衰减。 您可以使用TINA SPICE模拟此情况。 测试模式本身无法模拟,但在这种情况下,您只需查看正确建模的输出衰减网络。

    Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,

    感谢您的澄清,这也符合我的计算。 但是,为什么设计实施0.045 V/V衰减? (或此值周围,即使是高阻抗端接)。

    这将使增益减少20倍。 在我的应用中,电流非常小,在放大信号之前,增益中很少有DBS非常重要。  

    绕过变压器,拆下237欧姆电阻器,然后将TIA的输出直接连接到SMA是否是一个好主意? (无屏蔽双绞线)。  

    最佳,
    Gerard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerard,
    EVM是以这种特殊方式设计的,以满足
    (1) 500欧姆的数据表输出负载,和
    (2)在初级和次级两侧,使变压器的电阻匹配为50欧姆。

    您可以按照自己认为适合的方式随意更改EVM上的组件,以满足您的系统要求。

    Samir。