This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV641:偏移电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658139/lmv641-offset-voltage

部件号:LMV641

大家好,

请帮助复习下面电路的原理图设计。  输入约为0.1V,2X增益,在室温下进行测试。 我的客户发现输出偏移量约为20mV,这是不是什么问题?   20毫伏,如果对我的客户来说太多,您有什么建议吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张丽莲您好:

    我模拟了TINATI中的电路,发现偏移的原因是LMV641的输入偏置电流。  减小电阻值有助于减小此偏移,但是,电容器值也必须更改,以获得所需的滤波器响应。  另一种选择是使用较低的偏倚部分。  

    此致,

    Errol Leon

    德州仪器(TI)

    精密放大器应用工程师

    e2e.ti.com/.../LMV641-Sallen-Key-Low_2D00_Pass-Filter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leon:

    我无法打开您的附加文件,请您帮忙给出推荐设计图解吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张丽莲您好:

    您是否具备滤波器的所有规格(所需的切断频率,输出负载,输入信号等)? 然后,我可以推荐设计和合适的放大器。

    此致,

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lilian:

    我想检查一下,看看您是否有滤清器的规格,这样我就可以推荐一种符合需求的设计和合适的运算放大器。
    您能否确认他们所需的-3dB频率。 我可以从原理图中获得其余的规格。

    此致,

    Errol