This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于Micro-EDM应用的电流和电压感应

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV421, DRV425, AMC1100, INA300, INA168, INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/653213/regarding-current-and-voltage-sensing-for-micro-edm-application

主题中讨论的其他部件:DRV421DRV425AMC1100TIDA-0.0795万INA300INA168INA138

我的应用旨在借助Spark (称为放电加工)钻进孔。 我正在使用300V,10A范围的直流电源和-ve接线端子,我正在使用MOSFET电路切换该接线端子,然后将该接线端子连接到工具,工件连接到电源的+ve接线端子。 当我们将两个电极(工具和工件)彼此靠近时,会产生火花。 因此,我需要使用一些具有电压和电流范围的感应模块来感测火花/短路期间的电流和电压变化。

请建议更好的解决方案。

我还需要购买更好的开关MOSFET模块,它可以切换高达300V的高直流电压,高达1微秒甚至更好。   

此外,此应用的保护电路可防止短路和电弧时的高电流,从而防止其他电子元件受损;也需要放置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayank,

    您是否说当您激活FET时,您会看到高达300V的极快瞬变?  我们基于分流器的解决方案目前在高侧配置中仅可达约80V,因此您将被限制在低侧配置中,将分流器置于负载和接地之间。  这对您是否有效?

    还有其他选项,AMC1100隔离放大器将支持高达300V (或更高)的并联解决方案,我们还提供了一些单独的磁感应选项(例如DRV421和DRV425)。

    在我看来,这种应用非常像电弧焊接应用,因此您可以从我们 的焊接系统设计网页中获得一些见解。  这可能有助于回答有关MOSFET和保护电路的其他问题。  如果这样做对您没有帮助,请告诉我们,以便我们找到合适的材料来帮助您前进,或者让合适的人员帮助您进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason

    在我们的应用中,我们不寻求任何隔离放大器或基于并联的IC。 事实上,我们正使用MOSFET作为开关。 因此我们的基本关注是,在火花产生时,有时刀具和工件会相互接触,从而导致短时间的问题。 在这种情况下,电流将上升,电压将下降。 因此,如何处理电流增加导致MOSFET损坏的问题。

     因此,在发生火花和短路时,我们也需要测量/感应电流和电压,这可以处理高达300V的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mayank,
    因此,您需要某种保护IC或电路来保护FET,如电熔丝? 您是否曾查看过TIDA-0.0795万,它在基于分流器的设置中使用INA300作为可重置的跳闸开关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayank,

    如果我误解了您的描述,请纠正我的问题,但我认为连接的电路将帮助您监控300V电源输出处的宽带电流和电压信号。

    应用手册中详细介绍了电流感应电路。 INA138或INA168可在此电路中用于其高带宽(在1种配置的增益中通常为800kHz),并应使您接近目标要求。

    对于电压测量,您必须衰减共模信号,以适应所选运算放大器的输入CM范围。 我们有多种运算放大器,适用于各种电源电压限制。 那么,除了300V电源外,您的系统还有哪些其他电源电压?

    此致,

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayank,

    只是想与您再次确认您是否能够找到问题的解决方案。 如果您需要进一步的支持,我们将随时为您提供帮助。

    此致,

    Harsha