This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA2544:OPA2544电容负载驱动功能

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651970/tina-spice-opa2544-opa2544-capacitive-load-drive-capability

部件号:OPA2544
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我正在查找有关OPA2544电容负载驱动功能的任何信息,但我在数据表中没有看到任何内容。  如有任何补充资料,将不胜感激。  谢谢!

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    我将为您研究这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    感谢您深入了解我的问题。  您是否能够找到任何其他信息?  请告诉我-再次感谢!

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    OPA2544的电容驱动能力 因不同的应用条件而异。 它取决于特定电路产生的增益相位特性。 请提供以下信息:

    1)您是否有用于OPA2544电路的示意图?

    2)耗材是什么?

    4)负载是多少,输出电压和电流要求是多少?

    5)  使用OPA2544驱动需要多少电容?

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    感谢您提出问题。  我的答复如下。

    1) 您是否有用于OPA2544 电路的示意图?

    我目前没有关于OPA2544电路的原理图,但我打算在桥接负载配置中使用OPA2544 (与数据表中的图4非常相似)。

    2)耗材是什么?

    电路的电源为+/- 12伏。

    3)负载是多少,输出电压和电流要求是多少?

    电路的作用类似于可编程电源。  从输出电压角度来看,电路将产生+/- 15VDC之间的直流电压。  该电路还会在高达50kHz的频率下产生高达30Vpp (正弦,方形等)的任意交流电压。  从负载角度来看,电路需要为电阻负载提供的最大输出电流为500mA (最小值)。

    4)   使用OPA2544驱动需要多少电容

    问得好。  如果电路正在生成直流电压,则在~ 10uF - 100uF或左右的情况下(例如,如果电路正在为下游PCBA供电),零件应保持稳定。  如果电路产生交流电压,我知道在可驱动的无功负载的大小方面有一个上限。  此时,客户对无功负载没有"硬性"要求,但我希望能够扎实地了解零件在不稳定之前可以实现的目标。

    如果您需要进一步澄清,请告诉我。  我感谢你们的支持-谢谢!

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您提供有关您的申请的更多信息。

    电路的作用类似于可编程电源。  从输出电压角度来看,电路将产生+/- 15VDC之间的直流电压。  该电路还会在高达50kHz的频率下产生高达30Vpp (正弦,方形等)的任意交流电压。

    • 您提到您的电源将为+/-12V。如果使用较低的电压电源,您将无法获得+/-15V电压。 我建议电源至少比所需的最大输出电压水平高4 V。
    •  数据表第 5页上的OPA2544最大输出电压与频率图表明,转换速率限制会将全部输出摆动能力限制为大约35 kHz的最大频率。 较高的频率将开始产生转换速率限制效应。  

    我们正在评估桥接T配置中OPA2544的稳定性,其输出负载的电容为10至100 UF。 我们必须对 OPA2544仿真模型进行一些工作,以正确设置其开环输出阻抗(Zo)。 这是评估电路增益相位响应的重要因素。 很可能,直接驱动如此大的电容会导致电路不稳定,并且需要适当的补偿。

    我们需要几天时间才能完成稳定性工作。 我们获得结果后,他们将在E2E上发布这些结果,供您查看。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    感谢您的反馈。  关于+/-15VDC输出,电路在桥接负载配置中实施(有两个输出不相位)。  因此,一个运算放大器将产生+7.5V,而另一个运算放大器将产生-7.5V,以获得+/-15V两个输出之间的差分电压。  这将为每个运算放大器实现上述4V的裕度。

    关于数据表中8V/us的转换速率规格,这对于我们的应用是可以接受的(例如,我完全理解与方波相关的高频谐波内容将受到转换额定值限制)。

    再次感谢您对OPA2544的电容式负载驱动能力进行调查。  对于执行分析时的价值,我会对直流和交流性能感兴趣(例如,只有当运算放大器驱动直流输出时才会出现10uF - 100uF电容负载; 当交流波形被驱动时,电容负载会小得多)。

    谢谢!

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您对输出电压要求的说明。 我现在明白了您的意图。

    精密放大器应用管理器Tim Green完成了您建议的OPA2544电路的稳定性分析。 结果在随附的PowerPoint中提供。 该信息中包含一个补偿方案,在驱动高达100 UF的大电容负载时提供高相余量。 不幸的是,在驱动大电容负载时保持稳定性的惩罚是电路的闭环带宽降至约1.5 kHz。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA2544-Bridge.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    感谢您提供信息-非常有帮助。

    在实验室测试后,我还有一些关于运算放大器性能的问题。  我将尽最大努力描述设置,但如果有任何问题,请随时联系我。

    我为桥接负载配置创建了一个快速原型板。  对于此测试,该器件被配置为在 ~ 30Vpp的条件下输出50kHz正弦波,输出至20欧姆(非电感性)电阻负载(请参阅随附的示波器镜头)。  我看到的似乎是交叉变形,我推测它与部件在漏电和源电流之间切换的能力有关(当输出卸载时,我看不到任何变形)。  失真(从定时角度)在频率和振幅上都是一致的,并且看起来非常类似于数据表第6页中"大信号"的响应(如果放大)。  我在模拟中没有看到这种效果,但这是您所期望的吗?  请告诉我-谢谢!

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    是的,您正在观察50 kHz时来自OPA2544的交叉失真。  OPA2544的开环增益为1 V/V的增益-带宽指定 为典型值1.4 MHz。 因此,在50 kHz时,没有太多的开环增益(AOL)。 您可以在此处所示的开环增益和相位与频率图中看到这一点。  

    似乎只有大约24 dB (16 V/V)的AOL保持在50 kHz。 然后,由于 AOL 在该点的水平较低, 因此对 交叉失真的负面反馈的好处是有限的。 如果降低频率,您应该会看到失真减少,因为AOL以较低的频率增加。

    OPA2544 Spice模型于90年代中期开发,使用 简单的Boyle运算放大器模型。  该模型 实际上 不在 输出级使用生物上行晶体管,而是使用电压源来提供输出电压。 这对于 那个时代开发的运算放大器模型来说并不罕见。 因此,它不会显示交叉变形特性。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas

    交叉失真的持续时间是一致的(~ 1 - 2us),无论频率如何(我特别检查了远低于50kHz的频率)。 在较低频率下,它似乎不太重要,因为失真时间仅占波形周期的一小部分。

    此时,我将检查TI高电流运算放大器系列中的其它部件,以尽量减少这种影响。 谢谢。

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    输出级在交叉区域中旋转。 有些时间由运算放大器转换率决定,有些时间与充电/放电晶体管结电容有关。 因此,我希望在交叉区域花费的时间在不同频率之间保持合理的一致性。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程